This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS56C215:模型问题

Guru**** 2533930 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56C215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792055/webench-tools-tps56c215-problems-with-model

器件型号:TPS56C215

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我们正在尝试基于 TPS56C215对原理图进行仿真、但我们在使用仿真/TINA 模型时面临一些挑战。

简而言之、在添加输入滤波器时、我们会观察到错误的 SW 节点(由噪声触发的双脉冲)。

我有更多的图片和计划,但我不想在这里发表

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    只是一个简单的建议、请尝试在输入滤波电感器后面添加一个具有更高 ESR 的电容器、例如几百 m Ω。
    我将进行研究。 如果您可以将这些材料发送至 sam.zhang@ti.com,那将会很棒。 谢谢!

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    我已经尝试了一些仿真。 运行速度真的很慢... 在本例中、我只是怀疑模型的准确性。 我认为这是由软件和模型引起的问题。 据我所知、只要存在良好的阻尼、输入滤波器就不应存在任何问题。 您可以跳过 Webench 仿真...
    如果客户坚持进行仿真、我的建议是、
    1.将滤波电感器小幅增加。 在我的仿真中、至少220nH 是好的。
    2.将 SS 电容降低至1nF 有助于加速仿真。
    3.简化仿真中的电路。 您只能放置一个由一个电感器和两个电容器组成的输入滤波器。 它还有助于加快速度。

    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    非常感谢... 我不知道...

    团队是否有机会审查该车型、未来也是如此?

    无论如何、我们将使用 EVM 进行管理

    非常感谢您的参与

    kr

    Vincenzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vincenzo:

    我想他们只为仿真构建了模型、而没有任何其他电路...
    PSpice 可能更强大、能够进行此类仿真。

    此致、
    Hao