This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS560430:输入过压条件

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792362/tps560430-input-overvoltage-condition

器件型号:TPS560430

在 TPS560430降压 IC 的数据表中、输入电压的绝对最大额定值为38V。 在我的应用中、该器件用于反激式电源后、反激式电源具有最大触发的过压保护 42伏。 这意味着、在故障情况下、TPS560430输入端的电压可能会超过最大额定值大约200ms。 故障条件下的这种短时间过载是否可接受?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不能给您承授人。 它可能会导致角器件的 IC 故障。 200ms 的时间很长。

    但从我的测试来看、正常器件在室温下工作良好。 但对于大规模生产、建议不要这样做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    任何超过绝对最大电压的电压都将导致潜在的 IC 损坏、除非它指定了瞬态峰值、持续时间和占空比。 因此、42V 输入超出 TPS560430规格、这是不可接受的。