This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62420:使用 Webench 提供的设计报告实现3.3V 和1.15V 输出、但电路在原型上不工作。 而是纹波输出5.68kHz

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790082/tps62420-using-design-report-from-webench-for-3-3v-and-1-15v-outputs-but-circuit-not-working-on-prototype-rippled-output-5-68-khz-instead

器件型号:TPS62420
主题中讨论的其他器件:TPS54560

您好!

 

我目前正在使用上述器件对3.3V/1.15V 电源进行原型设计。 尽管使用了针对 CH1 3.3V/400mA 和 CH2 1.15V/900mA 的 Webench 设计报告、但我无法获得两个输出中的预期电压:

 

相反、根据下图(C1为黄色、C2为红色)、我在 VOUT_CH2和26mV VOUT_CH1上获得5.68kHz 周期性信号1.75V 峰值:

 

 

放大这两个信号、我得到以下结果:

 

最后是 PCB 布局和原理图。 C8、C9和 C10属于上一级、即 TPS54560 24V 至5V:

 

可以获得支持吗?

 

谢谢、此致、

Greg Molina

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Molina、

    原理图在我看来可以、但我建议遵循数据表中有关 GND 连接的布局指南。 从波形看、它看起来接地不好。 您能否检查 C25的输入电压?

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanvee、

    我检查了 C25输入电压。 请在下图中找到它。 对于红色 C25输入电压,对于直流/直流转换器的黄色3.3V 输出:

    我认为这不会是接地问题。 如果我错了、请纠正我的错误、但如果是、我会期望输出上会有噪声、而不是稳压的完全障碍。

    谢谢、此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Molina、

    您能否断开输出与系统的连接并测量输出电压。 由于输出端的电流消耗较高、因此该器件看起来处于短路保护模式。

    此致、
    Tanvee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我设法解决了这个问题。 问题源于 PCB 组装期间错误放置的电感器 L3和 L4、从而在输出电压和 SW 引脚之间造成短路。 正确放置 L3和 L4后、输出电压看起来不错。 我可以确认使用此 PCB 布局具有良好的抗噪性能。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Greg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Greg、

    感谢您的更新。

    此致、
    Tanvee