This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3648:IR 模式下的工作频率和最小脉宽?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792276/lm3648-work-frequency-and-minimum-pulse-width-in-ir-mode

器件型号:LM3648

尊敬的 TI 专家:

我是否可以知道   IR 模式下的工作频率和最小脉宽(包括最短上升时间和最短下降时间)? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    升压模式下的时间长于通流模式下的时间。 如果您需要非常快的响应时间、我建议使用 Pass Mode+IR 模式、将 Time Uner Pass+IR 模式设置为大约35uS。 但在升压模式+IR 模式下,稳定时间约为200us。 频率不超过50kHz。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean:
    明白了、非常感谢您的及时支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    当然、如果您有任何问题、请告诉我。
    此致
    肖恩