This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3644:能否支持1S2P LED、每个通道1A 电流?

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3644, LM3565

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792282/lm3644-can-support-1s2p-leds-each-channel-1a-current

器件型号:LM3644
主题中讨论的其他器件: LM3565

尊敬的专家:

我想知道 LM3644是否可以支持1S2P LED、每个通道1A 的电流?

此外、我的客户还有2S2P 和3S2P TOPO LED、每个通道的电流为1A、每个 LED 电压约为3V。 是否有适合此类要求的器件? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    很抱歉、LM3644的最大输出电压小于6V。 因此、您无法串行连接一个灯串中的两个或多个 LED。 您可以检查 LM3565是否能为您提供帮助。
    此致
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sean:
    明白了、非常感谢您的推荐。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bruce、
    当然、如果您有任何问题、请告诉我。
    此致
    肖恩