Other Parts Discussed in Thread: LM3644, LM3565
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3644 主题中讨论的其他器件: LM3565
尊敬的专家:
我想知道 LM3644是否可以支持1S2P LED、每个通道1A 的电流?
此外、我的客户还有2S2P 和3S2P TOPO LED、每个通道的电流为1A、每个 LED 电压约为3V。 是否有适合此类要求的器件? 非常感谢。