主题中讨论的其他器件: TPS2042B、 TPS2041B
大家好、
我收到了客户的以下问题。 今天(您的时间)能否回答以下问题? 客户希望尽快得到答案。 很抱歉让你着急。
我认为 TPS2054B 每通道可驱动500mA 的持续电流。
同时使用所有4个通道时、器件是否能够驱动总共2A (=500mA x 4个通道)?
d/s 表示每通道的电流限制为1A (典型值)。
如果所有4个通道均达到电流限值、则总电流为4A (1A (典型值) x 4个通道)。 该器件是否能够处理4A 电流?
如果每个通道1和2流入800mA 持续电流、总电流将为1.6A。 有问题吗?
此致、
山口