This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2054B:输出电流

Guru**** 1142950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2054B, TPS2042B, TPS2041B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790074/tps2054b-output-current

器件型号:TPS2054B
主题中讨论的其他器件: TPS2042BTPS2041B

大家好、

我收到了客户的以下问题。 今天(您的时间)能否回答以下问题? 客户希望尽快得到答案。 很抱歉让你着急。   

我认为 TPS2054B 每通道可驱动500mA 的持续电流。

同时使用所有4个通道时、器件是否能够驱动总共2A (=500mA x 4个通道)?

 

d/s 表示每通道的电流限制为1A (典型值)。

如果所有4个通道均达到电流限值、则总电流为4A (1A (典型值) x 4个通道)。 该器件是否能够处理4A 电流?

 

如果每个通道1和2流入800mA 持续电流、总电流将为1.6A。 有问题吗?

此致、

山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口,您好
    1。您是对的,TPS2054B 每通道可驱动500mA 的连续电流,当您每通道拉500mA 时、总电流为2A。 但最大持续电流为每通道500mA。
    2.该器件可在1A 输出下工作、但会降低输出电压、并产生更多热量。 如果所有4个通道均为过流、器件将更容易到达热关断点。
    3、如果每个通道1和2的连续电流为800mA、则总电流确实为1.6A、如果最大连续电流大于800mA、则不会出现任何问题。

    Kevin
    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    非常感谢您的快速回复。

    我收到了客户的反馈。  请允许我检查一下我的理解、以防万一。

     

    您提到"该器件可在1A 输出下工作、但会降低输出电压~μ V

     4、每个通道都有1A (典型值)电流限制 、我的理解是否正确?

     5.关于输出电压下降,我的理解是否正确?

     -直至达到电流限值:输出电压下降为 Rdson x Iout。

    -电流限制电路跳闸后:设备切换到恒定电流模式。 因此、降低的输出电压将是 IOS x Rload。

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口您好、
    A4:对于特定的电流限制值、您应该参考相应的数据表。 对于 TPS2054B、电流限制应为1A、您可以验证您是否拥有 EVM。
    A5:您的理解是正确的
    此致、
    Kevin
    如果这回答了您的问题、请单击"这已解决了我的问题"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin San、

    感谢您的回答。

    您能告诉我 TPS2054B 的 IOC 值吗?  d/s 仅描述 TPS2041B/51B 和 TPS2042B/52B。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS2054B-current-limit.pptx

    此致、

    山口

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口山口-圣、您好!
    由于我们已经通过电子邮件进行了讨论、我将关闭此项目。

    此致、
    Kevin