This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56528:TPS56528的反馈重新激励值

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790156/tps56528-feed-back-resiter-value-of-tps56528

器件型号:TPS56528

你(们)好

我的客户使用 TPS56528。
他们希望从表2的建议组件值中将反馈电阻值减少一位数。
这是可以的吗?
如果有问题、您能告诉我吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的单个数字是什么意思? 这只是更改一位数字还是更改为一位数字值? 也许您可以展示一个示例来说明它、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iven-San、您好

    感谢您的答复、很抱歉我没有解释。
    例如、当我将 Vout 设置为1V 时、33.2kΩ 表2中建议的反馈电阻值为 r1=k Ω 和 r2=k 49.9kΩ Ω。
    在这种3.32kΩ 4.99kΩ 下、我是否可以选择 R1=k Ω 和 R2=k Ω?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我的客户通过减小反馈电阻器值来降低输出纹波。
    通过这种方法、它们可以减少纹波。
    我能否获得以下问题的答案?

    -从 table2的建议组件值中将反馈电阻值减少一位数
    可接受的范围、以便能够减小电阻值
    -减小电阻值时出现问题

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我的客户在 Vin=12V 和 Vout=5V 下使用 TPS56528。
    它们使用的是3.45kΩ Ω 和 R2 470Ω Ω。
    使用这些电阻器时是否存在任何问题、除了效率较低之外?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    通常情况下、减小值不会改变正常工作、但如果在 RFBT 之间使用前馈电容器、则值变化将改变环路响应。 此外、如果 FB 和 GND 之间存在寄生电容器、也会导致环路变化。 谢谢。