This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:输出电容器

Guru**** 2924430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791612/tps55340-output-capacitor

器件型号:TPS55340

大家好、团队、

希望你们做得好。 当您有机会时、请分享以下有关客户问题的一些指导:

客户使用 Webench 创建设计。 仔细检查后、客户发现 WEBENCH 设计的 Ccomp2电容器应为2.0nF。 在我们的最终设计中、我们以某种方式得到了4.7nF 电容器、并错过了该误差。 (请参阅我们附加设计的电容器放置 C76)。  

首次上电时、我们会根据需要获得30V 输出。 第二次上电进行测试、电压降至电池输入电压减去大功率二极管 D3上的压降、婴儿变得很热!  

那么、Ccomp2值中的误差是否是此处最可能的原因? 我们找不到任何与 WEBENCH 设计的偏差

e2e.ti.com/.../TPS55340_5F00_BOOST_5F00_CALCTOOL_5F00_REVC_5F00_040919_5F00_4_5F00_10_5F00_19.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    参数正常、故障不应由4.7nF 电容器引起。 您的 Vin、IO 在此应用中是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Helen 的回答。 我们发现客户需要添加保护以限制浪涌期间的输出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的更新。 它们是否在输出侧添加了大电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海伦
    客户正在转向不同的架构
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 祝您好运!