This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61170-Q1:EN 引脚为低电平时的输出电压。

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790502/tps61170-q1-output-voltage-when-en-pin-is-low

器件型号:TPS61170-Q1

你(们)好

我们需要使用 IC“TPS61170QDRVRQ1”的启用功能。  因此、我们在控制线路上连接10K Pull 并控制其形式的微控制器 GPIO。

问题是、当我们拉低 CTRL 引脚时、输出将是什么、它是0  还是  5V。 根据升压电路(以红色标记),如果禁用的 IC 超过5V,则具有直接输出路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    它由 GPIO 的阻抗决定、如果它是低阻抗、则当 GPIO 输出为低电平时、CTRL 为低电平。  大多数客户将添加一个从 CTRL 到 GND 的信号 MOSFET。 该 FET 由 GPIO 控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    了解,但我需要知道当 Ctrl 为低电平时的输出电压。
    正如您在上面的电路中看到的、即使 IC 禁用、5V 也可以通过电感器和二极管到达输出节点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    当 CTRL=0时、Vo=Vin-VF、Vf 是输出二极管的压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    那么、完全关闭输出的方法是什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6064.Input-to-Output-Isolation-for-the-TPS61170.pdfDear先生,

    您需要添加一个额外的开关来断开负载。 请参阅随附的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PCB 已制作完成,现在无法更改。 数据表中的"8.4.1 PWM 程序模式"一节介绍了 PWM 在该控制引脚上的应用、可以通过 PWM 占空比将输出降低到接近零。 请提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    很抱歉,即使在 PWM 模式下,Vo 也应该大于 Vin。 您必须添加一个额外的断开开关。