This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5161-Q1:输出电容器选择和输入电容器选择

Guru**** 2518850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791040/lm5161-q1-output-capacitor-selection-and-input-capacitor-selection

器件型号:LM5161-Q1

您好!

我需要您的支持


我有2个问题。


问题:

8.2.1.2.5输出电容器选择:
它们的纹波电压 ΔVO = 10mV、如何实现呢?

对于我的应用、我应该采用哪种值

 

问题:

8.2.1.2.8         输入电容器选择

它们在最坏情况下的输入纹波为∆VIN、纹波= 0.5V、D = 0.5

你是如何实现的?

 

对于我的应用、哪个值应该取∆VIN、RIPPLE 和 D?

 

我的应用:

VIN、max = 60V

Iout、max = 0.5

Vout= 15V

 

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    对于15V 输出纹波,您可以根据应用要求选择10mV 至150mV。 对于输入电容计算,D=降压转换器的占空比,即= Vout/Vin。 现在 D*(1-D)在 D=0.5时是最大值,因此选择 D=0.5来满足最坏情况的要求。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持

    ΔVIN μ A、纹波= 0.5V
    它是如何计算的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    阿里

    这里的想法是将输入纹波最小化为低值。 但这意味着更高的输入电容。 因此,在计算 Cin 时,将 VIN 的3%的平衡视为输入电压纹波。 您可以根据您的要求对其进行更改。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你