This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51362:TPS51362 IBIS 模型支持

Guru**** 2522770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792253/tps51362-tps51362-ibis-model-support

器件型号:TPS51362

我的客户正在使用 TPS51362实施 DDR 电源解决方案。  

由于处理器+ DDR +电源对于系统可靠性至关重要、因此它们需要进行 IBIS 仿真、因此需要 使用 TPS51362的 IBIS 模型

我只能在网站上找到 PSpice 和 TINA 模型、但这对它们来说是不够的。 因为他们希望进行板级仿真、所以这就是需要 IBIS 的原因。  

您能否帮助指出我可以从何处获取这些器件的 IBIS 模型? 非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    可以给我发送电子邮件吗? (sam.zhang@ti.com)
    让我们离线讨论一下。

    非常感谢!

    此致、
    Hao