This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562219A:关于 TPS56x219A 的软启动

Guru**** 2620655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791808/tps562219a-about-soft-start-of-tps56x219a

器件型号:TPS562219A

你(们)好

我对 TPS56x219A 的软启动有两个问题。

-如果 SS 端子断开、此器件能否输出 Vout?

-您能告诉我软启动电容器的最小值/最大值吗?
此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不能、它无法输出、因为它将使 OC 跳闸、器件将始终处于断续模式。

    SS 电容器没有确切的最小/最大值。 关键是获得一个不会触发 OC 的合理软启动时间。 通常根据客户反馈、通常会考虑1ms-10ms 的软启动时间。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Anthony - San

    感谢您提供信息。
    请让我详细询问您在 SS=open 条件下的运行情况。
    "OC"是否为"过流"?
    如果理解正确、当 SS 端子断开时、该器件是否在过流限制下运行?

    此致、
    横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Takahiko-San、

    是的、OC 表示过流。 器件将在软启动期间监测 OC。 因此、无论 SS 是否开路、OC 都将在软启动期间工作。 谢谢!