This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:关于最小电压范围

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792057/tps563201-regarding-the-minimum-voltage-range

器件型号:TPS563201

您好,  

我的一位客户正在考虑将 TPS563201用于以下规格:

i/p - 4.8V 至12V  

O/p - 3.3V @ 3A。

webench 设计由于占空比违规而不允许设计。  

根据数据表。 :

建议的最大工作占空比为75%。 使用该标准、建议的最小输入电压为 VO/0.75。

这表示所需的输入范围是允许的。

是否有人可以帮助澄清此问题。  

谢谢  

Mandar - Arrow Electronics,印度   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mandal、

    由于 TPS563201的最大占空比为80%、因此4.8V 至3.3V 应可正常工作。 但是、由于您的输出电流将变为3A、因此您的输入线和 HSFET 上会出现一些压降、这将使您的输入电压在边界上。 我建议使用您的实际输入线长度和实际输出电流来仔细检查 EVM。 谢谢!