请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS563201 您好,
我的一位客户正在考虑将 TPS563201用于以下规格:
i/p - 4.8V 至12V
O/p - 3.3V @ 3A。
webench 设计由于占空比违规而不允许设计。
根据数据表。 :
建议的最大工作占空比为75%。 使用该标准、建议的最小输入电压为 VO/0.75。
这表示所需的输入范围是允许的。
是否有人可以帮助澄清此问题。
谢谢
Mandar - Arrow Electronics,印度