This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61220:用于单节电池 PbAcid (1.8V - 2.2)的低输入电压升压开关、Iout 最大值为>200mA

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792113/tps61220-low-input-voltage-boost-switcher-for-single-cell-pbacid-1-8v---2-2-with-iout-max-200ma

器件型号:TPS61220
主题中讨论的其他器件:TPS61021A

您好;

我正在搜索升压转换器、寻找一个3.3V @至少~220mA 的单个铅酸电池。 我找到了 LT1300、正在寻找 替代产品/交叉产品。  我看到您的 tps6122x、但其最大输出电流似乎限制 为<~125mA @ Vin = 1.8。  您是否会为此应用建议一个 TI 开关?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发现 tps61021a 符合要求。 但您的 WEBENCH 电源设计器无法找到它。 我使用输入电压1 - 4V、输出电压3.3V、输出电流1A。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    TPS61021A 无法通过1V 输入支持1A 输出电流。
    2.通常情况下、升压转换器不能支持高于 VOUT 的 VIN。
    请在 webench 设计器中使用实际输入和输出条件。