This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:抗尖峰脉冲验证:设计1:24-5V;设计2:24-3.3V

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792072/tps54302-degisn-verification-design-1-24-to-5v-design2-2-24-to-3-3v

器件型号:TPS54302

您好!

您能否在附件中验证设计:

设计1:  

它应该将24VDC 转换为5VDC @max2Amp
此设计已经生产、无法提供足够的电源。、
请告知是否可以通过某种方式修补此电路以使其正常工作。

设计2:

它应该将24VDC 转换为3.3VDC @max1A
此设计尚未生产、但正在生产中。
如果此解决方案也会出现故障、或者能否正常运行并提供3.3VDC @ 1A 的电流、请提供您的反馈?

提前感谢您的帮助和 reviewing.e2e.ti.com/.../Design1_2D00_and_2D00_Design2.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    这两个原理图没有问题、但布局不佳。 功率级的布线过薄、这是不合理的。 而 SW 走线位于 IC 下方、我们不建议这样做、这很容易引入噪声。 请参阅用户指南以设计布局。
    www.ti.com/.../slvuap9a.pdf

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    功率级的布线过薄、这是不合理的。

    您能否指定是否可以在 PCB 上进行修补或修复?  

    而 SW 走线位于 IC 下方、我们不建议这样做、这很容易引入噪声。

    只要转换器能够提供所需的功率、目前噪声就不是问题。

    将根据工作台建议进行下一次重新设计、从而更改布局。

    请您就修补现有布局提出解决方案。

    期待您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为修补现有布局不是一个好选择、您最好重新设计布局。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    PCB 刚刚经过重新设计和订购、但是交付需要很长时间、因此、为了继续测试并拥有一个工作器件(此电路并非 PCB 上的唯一电路)、我需要修补整个单元并使其正常工作。

    我期待您的专业知识和专业建议、即在等待正确设计的同时、如何修复现有设计。

    提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    细迹线不能支持2A 负载、您可以尝试通过飞线覆盖功率级的迹线、以查看是否有任何改进。


    肖恩