主席先生,
通过 SLUUA65C、可以通过命令0x00/01或 AltManufacturerCommand 0x0054读取 BQ28Z610的访问状态。
第1条命令用2字节字进行应答、其中14:13位为 SEC1、SEC0;第2条命令用4字节字进行应答、其中相同的寄存器位于14:13和9:8位
我的 SW 使用了直接命令0x00、但由于它不能识别完全访问状态、我检查了、发现了一些与 文献中所写内容不同的东西
下表显示了由2个不同命令读取的状态为密封、非密封和完全访问的状态、右侧的状态为粗体。
0x00、位14:13 0x0054、位14:13 0x0054、位9:8
密封 11 10 11
未密封 10 10 10
完全访问 00 00 01
然后 、我知道 0x0054 AltManufacturer 命令读取时、位9:8处的状态正确。
请您向我解释上述行为吗? 并校正 SLUUA65C.....
谢谢
Maurizio