This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:TPS54335A 问题、UVLO 测量不同于计算结果。

Guru**** 2641035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790467/tps54335a-tps54335a-question-uvlo-measurement-different-from-the-calculation-result

器件型号:TPS54335A

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 TPS54335A。
我对 UVLO 有疑问。

(__LW_AT__情况)
R1 (VIN - ENpin):430kΩ Ω
R2 (EN 引脚-GND):33kΩ

数据表计算得出
Vsart:17.3V
Vstop:13.5V

测量结果
Vsart:17.3V
Vstop:12.5V


(__LW_AT__问题)
当输入电压为12.5V 时、输出电压关闭。
它与计算结果不同。 (Vstop:13.5V)
原因是什么?


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如果"R1 (VIN - ENpin):430kΩ;R2 (EN 引脚-GND):33kΩ"、则 Vstart 和 Vstop 应为16.48V 和14.5V。 请仔细检查 R1和 R2的值。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn Nie:

    非常感谢您的回答。

    由于我要发送原理图和波形、
    我可以将其发送到您的私人电子邮件吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    当然、下面是我的电子邮件地址。
    shawn-nie@ti.com

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn Nie:

    非常感谢您的回复。

    我已发送到您的私人电子邮件地址。
    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn:

    非常感谢您的支持。
    我解决了。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。