Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54335A 尊敬的支持成员:
我的客户使用了 TPS54335A。
我对 UVLO 有疑问。
(__LW_AT__情况)
R1 (VIN - ENpin):430kΩ Ω
R2 (EN 引脚-GND):33kΩ
数据表计算得出
Vsart:17.3V
Vstop:13.5V
测量结果
Vsart:17.3V
Vstop:12.5V
(__LW_AT__问题)
当输入电压为12.5V 时、输出电压关闭。
它与计算结果不同。 (Vstop:13.5V)
原因是什么?
最恰当的考虑。
Bob Lee。