This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A33:-12V ->-5V/1A 应用

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A33, TPS7A30, TPS7A39, LM337, UA79

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791319/tps7a33--12v----5v-1a-application

器件型号:TPS7A33
主题中讨论的其他器件: TPS7A30TPS7A39LM337UA79

您好专家、

客户要求 LDO 解决方案可以支持-12V ->-5V/1A、我发现 TPS7A33、但封装很大。 我们是否为该应用提供了更小的解决方案? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    遗憾的是、TPS7A33是我们针对此类调节的最小解决方案。 大封装主要是由于功率耗散。 如果您的应用不需要完整的1A 电流、我们可能会为您提供更小的解决方案。

    例如、如果您仅消耗200mA 的电流、则 TPS7A30可能是一个不错的选择。

    此外、如果您还为正通道供电、则可以查看我们支持两个+/-通道的双通道解决方案:TPS7A39。

    此致、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wilson、

    如果客户可以接受更大的封装、LM337能否支持-12V->5V/1A? 我发现这款器件很旧了、您是否有其他更合适的解决方案、是263还是252封装? 非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    是的、如果客户可以接受更大的封装、LM337将在这里工作。 也请考虑使用 UA79 (附带 TO-263)。

    此致、

    Wilson