This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22670:短接7引脚(Vin)和8引脚(SW)

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630, LM22670

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791869/lm22670-short-7pin-vin-and-8pin-sw

器件型号:LM22670
主题中讨论的其他器件:LMR33630

大家好、

我的客户测试  了使用 LM22670-5.0 (HSOP)短接7引脚(Vin)和8引脚(SW)。 条件为 Vin=24V、Vout=5.0V。

因此、器件会烧坏。 我相信24V 电压会传导至 FB 引脚、超过了 FB 引脚绝对最大值7V。  我的理解是否正确?

如果在短接7引脚和8引脚时有任何措施可防止烧毁、您能告诉我吗?  如果没有对策、我会向客户推荐 LMR33630。

此致、

山口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    山口山

    你是对的。 FB 是 LM22670上的低压引脚,当短接至较高输入电压时,FB 将损坏。

    --阿姆布雷什