This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5010:当使用 LM5010执行"input=52V、output=24V"时、电感会发出声音。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791973/lm5010-when-using-lm5010-to-do-input-52v-output-24v-the-inductance-makes-a-sound

器件型号:LM5010

大家好、

   我的客户使用 LM5010、当输入= 52V、输出= 5V 时、它运行良好。

但当 输入=52V、输出=24V 时、 电感会发出声音、电感为220uH、如下面的 SCH 和图层所示。 你有什么建议吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    埃吉西

    在应用程序中,切换看起来不稳定。 您可以验证与探测交换机节点相同的情况。

    布局有许多问题。 需要修改关键输入 di/dt 环路、输出环路以及纹波注入电路布局和布局。

    请参阅数据表中的以下布局示例。

    进一步的客户可以优化纹波注入电路以获得稳定的开关。 以下是应用手册: http://www.ti.com/lit/an/snva166a/snva166a.pdf

    ----阿姆布雷什