This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24010:当 OUT 不直接连接到 BAT 时、PG#/STAT1/STAT2的行为

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790765/bq24010-pg-stat1-stat2-behavior-when-out-is-not-tied-directly-to-bat

器件型号:BQ24010

我想使用 BAT 感应输入将输出电压提升约50mV、以解决充电应用中的电缆损耗问题。  我在 OUT 和 BAT 之间使用10K/1M 分压器。  这些值有意为高电平、以最大限度地减少充电完成时的电池消耗。  当我为电池充电时、这似乎工作良好、我最终得到所需的4.2V 充电完成电压。  但是、当没有电池时、LED 行为不符合预期。  PG# LED 熄灭、STAT1和 STAT2 LED 交替亮起/熄灭、频率约为0.5Hz 至1Hz。 数据表指出、PG#在检测到有效 VCC 时亮起。 我的 VCC 稳定在5V。  如果我从6V 电源开始、我看不到奇怪的 LED 行为、但如果我缓慢地将 VCC 从5V 增加到6V、问题仍然存在。  您是否对奇怪的 LED 行为有解释?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我将查看此内容、并在星期二向您提供最新信息。
    BQ24010是一款较旧的器件、需要进行一些研究。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、由于工作量的原因、延迟时间比预期的要长。 将尝试在明天推出一些产品。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为我的问题与没有足够的输出电容有关、而5V 的 VCC 可能会违反 V (DO)规格。   将输出电容从1uF 更改为4.7uF 后、我不再看到这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的更新。 这是一个很好的解决方案。