This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51051B:工作频率问题

Guru**** 2387060 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792199/bq51051b-operating-frequency-question

器件型号:BQ51051B

对于我的应用、我查看的是 bq51015B。 我希望在350kHz-400kHz 之间运行。 是否有任何文档或测试可确定最大工作频率? 我认为、这方面的主要限制因素可能是同步整流器的损耗;但由于我以如此低的功耗(0.5W)运行、我可能可以接受。 有什么想法?

 

谢谢、

Brian Angiel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    BQ5105X 是围绕 Qi 标准设计的、单元需要与 TX 进行通信。 RX 将要求提供或多或少的功率、TX 将作出响应或 RX 将关闭。 无法在开环配置中运行。
    还可能导致 RX 关断的几个其他通信详细信息。
    如果较高频率是符合 Qi 标准的系统、则可能会出现这种情况。