This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS798-Q1:能否将其用作恒流源

Guru**** 2505585 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS798-Q1, TPS7A4101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792181/tps798-q1-can-it-use-it-as-a-constant-current-source

器件型号:TPS798-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS7A4101

您好 LDO 团队、  

问题1:

是否可以将 TPS798用作图中所示的恒流源?

问题2:  

当 OUT 和 FB 之间的电容器缺失时、LDO 是否稳定?

此致、  
Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    是的、这与我们在 TPS7A4101数据表中使用的电路非常相似。  您当然可以将相同的概念应用于 TPS798-Q1 (或任何其他 LDO);但是、务必确保您保持在 TPS798-Q1的建议工作条件区域内、包括稳定性所需的电容器和 IN 引脚本地的输入电压要求。  当您以单位增益使用 TPS798-Q1时、您将不需要 OUT 和 FB 之间的前馈电容器、但您仍需要满足最小输出电容器的要求。   

    还需要注意的是、虽然我们未预见以这种方式使用 TPS798-Q1会出现任何问题、但我们仍然建议进行原型设计。

    非常尊重、

    Ryan