This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:平衡问题

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791354/bq76940-equilibrium-problem

器件型号:BQ76940

尊敬的技术人员:
   我们的产品有14个灯串、使用 BQ76940进行管理、现在我要验证有关平衡的问题:

  原理图:
   

 手册提到不应同时平衡相邻装置。 相邻的是:
    a. CB1打开时无法打开 CB2? 但是、您现在能否打开 CB3?
    b.是否可以在没有 CB1的情况下打开 CB2? 无法打开 CB3、您能否打开 CB4?


  2.平衡电池电流是多少? 打开 CB1后、VC1和 VC0开始平衡? 如果此时我的第一个灯串需要均衡、我将打开第8个灯串或其他高压灯串、电流是否会流向第一个灯串?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiufeng、
    1、相邻是指它旁边的那个。 考虑使用"开路"作为 FET 导通:
    答:如果 CB1 FET 断开、CB2不应断开、但 CB3正常。 为了在电池1或 CB1打开时进行平衡、寄存器设置0x01、0x05、0x09、0x11、0x15是可以的。 不应写入0x03。
    b.是的、CB2可以(也应该)在没有 CB1的情况下打开。 对于寄存器0x02、0x0A 正常。 不应写入0x03或0x06。
    对于顶部组、因为从 IC 的角度来看、将使用4节电池、13和15节电池在其连接中相邻、不应同时进行平衡。 在平衡该组中的2节电池时、仅适合使用0x05和0x12。
    2、 电流示例见 www.ti.com/.../slua749a.pdf 的图5。 电流流入与电池平衡相关的引脚和 FET。 电流不会在组之间流动、因此可以在一个组(CB1)中与另一个组(CB8)同时平衡电池。
    在原理图中、100欧姆电阻器与滤波器的输入串联。 我希望这将运行、但可能会在外部平衡 FET 导通时降低其可用的 Vgs、并可能运行 FET 以限制电流。 通常、我们建议并期望应用手册图5中的连接、以便可以完全导通 FET 以减少发热。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、但我仍然感到困惑:
      如果我当前的第二个灯串电压过低、我需要平衡他、我需要打开寄存器中的 CB3来打开平衡? (放电至第二个灯串)


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiufeng、
    我可能无法理解。 如果电池2在充电后电压过低、您需要平衡所有其他电池、因为平衡技术是耗散的。 您需要实现一种算法、如果对尽可能多的电池进行平衡、则可能会在某个周期同时打开电池1、3和5并与电池4交替。 寄存器序列可能是0x15几秒钟、而0x08几秒钟。 上面的组需要一个相似的序列、但是可以在0x15和0x0A 之间交替。