This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:TPS74401偏置电压

Guru**** 2517120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791996/tps74401-tps74401-bias-voltage

器件型号:TPS74401

我在1.8V 至1.0V 和1.8V 至1.2V @1A 的转换中使用了 LDO“TPS74401”

由于我们将 BIAS 连接到了1.8V VIN、因此我无法获得预期的输出电压(根据数据表、VBIAS 最小值应为2.375V)

有人能不能建议、这是获得预期电压的任何替代方法、而无需 PCB 重新工作。

提前感谢

Nagendra GN