This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74401:偏置引脚电压

Guru**** 2519450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791981/tps74401-bias-pin-voltage

器件型号:TPS74401

尊敬的先生/女士:

 

我使用的是 TI 的 LDO“TPS74401”,其输入电压=1.8V、输出电压=1.0V、输出电流=1A。 下面是原理图设计

  

遗憾的是、我们将 IN 和偏置连接在一起、而 Vin = 1.8V。 该电源也会连接到 BIAS 引脚。

因此、我们不会获得任何稳压输出。

您是否有适合1.8V 偏置电压的解决方案/替代器件、或者我们必须继续进行 PCB 返工?

 谢谢、此致

谢哈尔·S K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shekhar、

    虽然我们确实有其他采用 RGW 封装的器件适合没有偏置轨的应用、但它们与 TPS74401不是引脚对引脚的。 遗憾的是、您似乎需要对电路板进行返工。 我看到您的电路板上有一个用于 PG 上拉的3.3V 电源轨、根据您的布局、您可能能够使用该电源轨。

    非常尊重、
    Ryan