This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22925:TPS22925 - Vout 的最大额定值?

Guru**** 2512895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22925, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791960/tps22925-tps22925---maximum-ratings-of-vout

器件型号:TPS22925
主题中讨论的其他器件: TPS22953

您好!

我通常想将 TPS22925与3.6伏的电池配合使用、但我的器件中有一个额外的 USB 插头。 因此、插入 USB 电缆后、它将直接关闭 TPS22925、而 USB 的5伏电压将作为负载的电源。 现在、TPS22925的反向电流阻断打开。 我的问题是、当 TPS22925关闭时、是否可以在输出电压下获得5伏(或更高)的 USB?

此致、谢谢

VR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、VR、  

    感谢您与 E2E 联系!

    像 TPS22953这样的器件是否能更好地工作? 该器件可支持5V 电压、并且具有与 TPS22925相同的反向电流阻断功能(仅限禁用时 RCB)

    谢谢、

    黄亚瑟