This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23600:在一个组件中实现升压和降压

Guru**** 2527680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3578A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790400/lmzm23600-step-up-and-step-down-in-one-component

器件型号:LMZM23600
主题中讨论的其他器件:LM3578A

你(们)好

我的系统的输入电压可介于20-2V 之间、我需要将其转换为2V 至6V。

有一点是、有时输入为2V、我需要将其转换为6V、有时输入为20V、我需要将其转换为2V、因此范围非常大。

我需要一个可在需要时升压的组件、以及在需要时降压的组件、并且输出电压应在2V 至6V 之间可调。

是否有这样的组件?

非常感谢您的参与。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    或 Sam、

    您需要的是降压/升压转换器。  对于您的输入电压范围、您可以查看 LM3578A:

    也可能有其他类型。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    非常感谢您的回答。

    我已经了解了您提供的组件。

    事情是、我在那里没有看到过 FB 或类似的东西。

    我需要能够使用数字光敏电阻控制输出电压。

    我在大容量升压部分没有发现可以控制输出电压的东西。

    请提供建议吗?

    非常感谢您的参与。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或 Sam、

    LM3578A 具有异常输入级。 反相和非反相输入在引脚 OUT 中均作为-input 和+input 出现。 输入引脚是您通常认为 FB 引脚的值。 我不能提供太多其他帮助、因为我不直接支持 LM3578A。 我将会看到我是否可以找到谁。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    或 Sam、

    找不到适用于 LM3578A 的应用工程师。 如果您对该问题还有其他疑问、我建议您开始新的帖子。 我现在将关闭这个。