This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27537:数据表中有错误?

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27537, UCC27531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791789/ucc27537-error-in-the-datasheet

器件型号:UCC27537
主题中讨论的其他器件: UCC27531

您好!

我想使用 UCC27537进行设计。 我对逻辑表感到困惑。 我认为数据表中可能会有错误。

UCC27537是一款同相、单输入、单输出驱动器。 但是,逻辑表是:  

最后两行对我来说似乎是错误的。 我对这一点的解释是、如果 EN 为高电平、IN 为高电平、则 OUT 为低电平、这毫无意义、因为这是一个同相驱动器。

我认为最后一行是错误的。 我对这一点的解释是、如果 EN 为高电平、那么无论 IN 状态如何、OUT 将为高电平。

请告诉我这是不是错误、还是我忽略了某个问题。

谢谢、

Olivier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    我叫 Mamadou Diallo、是高功率驱动器组中支持低侧的应用工程师。

    感谢您关注我们的驱动器、您的解释正确、当 EN 和 IN 均为高电平时、单输出也应为高电平; 在 EN 为高电平且 IN+保持悬空的情况下、该 IN+引脚通过230kΩ Ω 电阻器从内部下拉至 GND、从而导致低输出状态。

    UCC27537在功能上与 UCC27531类似、采用单个输出结构、因此、请参阅该驱动器真值表(OUTH 和 OUTL 引脚连接在一起)、同时在下一次数据表修订迭代期间修复此问题。

    如果您的查询得到了解答、请按绿色按钮、或者如果您有进一步的问题、或者如果您在设计中遇到任何与应用相关的问题、请告知我们。

    谢谢。

    此致、

    -Mamadou

    此通信和任何相关通信中的所有信息均按“原样”和“不含任何瑕疵”提供,并受 TI 重要声明(http://www.ti.com/corp/docs/legal/important-notice.shtml)的约束。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Mamadou 的快速回复。