This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28951:在 UCC28951启动时、控制器在哪种模式(突发、DCM 或 CCM)下工作? 因为在 UCC28951的 TINA TI 瞬态启动仿真中、最初从3.40m 到3.65m 的波形看起来异常。 AM1是流经 MOSFET Q3的电流、原因是它是 i

Guru**** 2539830 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791180/tina-spice-ucc28951-in-which-mode-burst-dcm-or-ccm-controller-working-at-startup-of-ucc28951-because-initially-from-3-40m-to-3-65m-waveform-looks-abnormal-in-tina-ti-transient-start-up-simulation-of-ucc28951-am1-is-current-th

器件型号:UCC28951
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

Q1.在 UCC28951启动时、控制器在哪种模式(突发模式、DCM 或 CCM)下工作? 因为在 UCC28951的 TINA TI 瞬态启动仿真中、最初从3.40m 到3.65m 的波形看起来异常。 AM1是流经 MOSFET Q3的电流、为什么它在初始时高得多、如突出显示的那样、然后减小。

问题2. 为什么在仿真中、VF1上的电压、即 Q1源极和 VF3 Q2源极上的电压在没有栅极脉冲时为高电平。 (随附原理图)