This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:24V/3A 电子保险丝

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/792008/tps25982-24v-3a-efuse

器件型号:TPS25982

你(们)好,先生  

TI 是否为 TypeC 应用提供24V/3A 或24V/5A 电子保险丝?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的凯晓:

    请查看 TPS16630和 TPS16632。
    TPS1663x 系列器件支持60V、6A 并具有可调节输出功率限制。