This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR62014:Vout 逐渐下降、下降速度为<3.5Vin

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789787/lmr62014-vout-is-gradually-decreasing-at-3-5vin

器件型号:LMR62014

大家好、

客户在12Vin/15Vout 条件下使用 LMR62014作为正常运行、但他们观察到 、如果输入电压逐渐降低到低于3.5Vin、则输出电压也逐渐下降。

12Vin ->15Vout

10V 输入电压--> 15V 输出电压

5.0V 输入电压--> 15V 输出电压

3.3V 输入电压--> 13.3V 输出电压

3.0V 输入电压--> 10.2V 输出电压

2.7V 输入电压--> 7.1V 输出电压

外设参数是

C1:4.7 μ F

- L1:10uH

D1:MBR0520LT1G

R1:180k Ω

R2:13.3k Ω

CF:1000pF

C2:4.7 μ F

您能否告诉我们 Vout 逐渐下降到<3.5Vin 以及 Vin 下降的原因?

此致、

6月  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    该 EE 的负载电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Zack-San、

    很抱歉、我缺少负载电流信息。 负载大约为80mA。

    此致、
    6月
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jun、

    我今天将在 EVM 上检查它、稍后会向您介绍结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jun、

    请参阅数据表第13页的下图。 它显示电流限制将随应用的占空比而变化。 当输入电压低至3V 时、器件电流限制为700mA。 在 EVM 上、该器件可生成15V 的偶数 Vin、降至3V。

    如果客户真正关心2.7-3.5V 范围内的输出电压线路调节性能、我们可能需要查找另一个器件。

    另一件事是、R1应为150千欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Zack-San、

    感谢您的评论。 如果我们有其他问题、我会再向您提问。

    此致、
    6月