This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:UCC28180、UCC2818和 UCC3818之间有何差异?

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC2818, UCC3818

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791852/ucc28180-what-is-difference-between-ucc28180-ucc2818-and-ucc3818

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC2818UCC3818

大家好、

   我是否可以知道 UCC28180、UCC2818和 UCC3818之间有什么区别?

客户希望知道这种差异包括选择哪一种更好的特性。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eggsy、
    UCC2818和 UCC3818是16引脚 CCM PFC 控制器
    UCC3818的温度范围为0C 至+70C
    UCC2818的温度范围为-40C 至+85C
    UCC28180是新一代8引脚 CCM PFC 控制器。 它具有增强的动态响应、软过流、无需线路感应和更低的电流感应阈值等高级特性。
    大多数较新的设计将使用 UCC28180。
    此网页提供了大量产品设计信息和参考设计:
    www.ti.com/.../toolssoftware

    此致
    John