This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25942L:加电复位后锁存

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25942L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788821/tps25942l-latched-after-power-on-reset

器件型号:TPS25942L

您好!

我的电路使用 TPS25942L 作为具有锁存器的断路器、我的想法是在过流情况下需要上电复位。 但是、我发现、如果它锁存、拔下电源线是不够的、我需要在插入电路板时强制 EN 引脚接地。 电子保险丝的预期行为是什么?  https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/662869?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tps25944认为、我所做的一切应该就足够了。

谢谢、

费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    您是否在 EVM 上进行测试? 如果不是-您可以共享原理图吗?
    TPS25942L 需要在 EN 或 Vin 下电上电复位才能重新启动器件。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我意识到问题实际上是输入电压。 我设计用于在20V 电压下切断、但它在18V 电压下闭锁。奇怪的是、电路板的另一侧有一个相同的电路工作。 所有电阻器均为1%。

    谢谢、

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    我在原理图中没有看到任何问题。

    回到您的问题"如果它锁存拔下电源线是不够的、我需要在插入电路板时强制 EN 引脚接地"。 您是否在拔下电源时检查过 Vin、EN 引脚电压? 它是否变为零?
    在拔出电源之前、负载电容和负载电流是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    您是否有机会进行进一步的测试和探头?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我意识到问题不是锁存器、而是我使用的电压。 在18V 电压下、电路的一侧会运行、而另一侧不会运行;在15V 电压下、两侧都工作。 关键是两个电路是相同的、电阻器容差为1%、这不应根据我的计算结果改变太多的阈值。

    谢谢、

    费德里科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    感谢您的更新。 您能否共享完整的原理图? 您是否在电源多路复用器或 ORing 配置中使用 TPS25942L?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Federico、

    您能否分享详细信息以解决此问题?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 经过一些测试、我意识到 UV 引脚电阻器存在问题、导致了问题。

    谢谢、
    费德里科