This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:用于测量接收线圈的测试装置:从何处获取铁氧体屏蔽?

Guru**** 2525000 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791461/bq51003-test-fixture-to-measure-receiving-coil-where-to-obtain-the-ferrite-shield

器件型号:BQ51003

您好!

根据 BQ51003数据表中的详细设计过程第9.2.1.2节、其中一个步骤是在特殊测试装置中测量接收器线圈的电感。 如果可以使用主护罩"TDK Corp.的50 mm x 50 mm x 1 mm 铁氧体材料 PC44 "、则可以轻松构建该测试装置、但我不知道从何处获取。 我问 TDK Europe、他们不承认这是标准部件。 它是否有文章编号? 是否有任何来源可供我订购?

提前感谢、

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    9.2.1.2部分数据表中使用的测量说明来自 WPC ( Qi )标准,其中包括 PC44材料。
    我们有几个材料的样片、这些样片是在几年前获得的、最近还没有购买过。

    我对标准 A11 TX 线圈(50mm x 50mm)铁氧体和 PC44进行了比较、结果相似。 这可用于替代测量和调优。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    我已经考虑过、很高兴您确认这是一种可行的方法。

    谢谢!

    Simon