请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51003 您好!
根据 BQ51003数据表中的详细设计过程第9.2.1.2节、其中一个步骤是在特殊测试装置中测量接收器线圈的电感。 如果可以使用主护罩"TDK Corp.的50 mm x 50 mm x 1 mm 铁氧体材料 PC44 "、则可以轻松构建该测试装置、但我不知道从何处获取。 我问 TDK Europe、他们不承认这是标准部件。 它是否有文章编号? 是否有任何来源可供我订购?
提前感谢、
Simon