This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897AEVM:ucc2897aevm

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC2897AEVM, UCC24612, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789563/ucc2897aevm-ucc2897aevm

器件型号:UCC2897AEVM
主题中讨论的其他器件: UCC24612UCC2897UCC2897A
我的工程师同事、
背景:
我 的目标是    让隔离式2V 30A 转换   器在工作台上相对较快地工作、因此我购买了五个输出3.3V@30A 的 UCC2897AEVM (有源正向钳位评估模块)。  我的目的是将这五个3.3V 转换器修改为在2V 时工作。
2. 然后我意识到我没有考虑同步整流器 MOSFET 的栅极驱动要求。  (2V 时、由于此设计采用自驱动 SR、因此这些 SR 的栅极驱动可能不足。)
我 的第一个想法是为低栅极阈值 器件交换 SR MOSFET、我实现了这一变化。  换用 FET 后、所有转换器都无法正常工作、然后我意识  到可能与导通和关断时序发生冲突、从而在输出端产生同步导通情况(短路)。  (很明显、这并不像在 LGT FET 中换用一样容易!)
 
问题:
 
我的想法是在着手全新设计之前、在背面板上设计一个直接驱动电路作为概念验证。
您是否认为可以构建小型背光电路来修改我的2897a EVM、以便(直接驱动)在低至2V 的电压下运行???  (我看到 TI 有专为直接驱动 SR 电路设计的芯片、例如 UCC24612、因此我希望能有这样简单的解决方案。)

我能否使用现有的次级侧电压驱动 一个芯片、然后驱动 SR、或者我是否需要使用脉冲变压器 来实现 来自 UCC2897输出的隔离式栅极驱动信号?  (无论哪种方式、都没关系。)

最后、您是否看到在2伏电压下运行3.3V EVM 的任何其他问题?  (如果峰值 MOSFET 电流成为问题、我可以将输出电流降额至20或25A。)

请告诉我您将如何实现我的目标。  如果 您认为从一开始 ucc2897a EVM 就不是正确的选择、我 应该报废转换器并重新开始、您能建议做什么或购买什么吗?

谢谢、我热切期待您的反馈。

 
最棒的
Henry Frankowski / AEB Sapphire Corporation
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在第3段中的观点... 二次侧电压是否可以通过某种类型的芯片进行缓冲或处理、从而实现直接驱动? (我意识到我必须生成+5V 的芯片电源、或者具有这种特性的东西... 但变压器上的小电压乘法器或三侧绕组可能会实现这一点。)

    否则、一两个或两个小脉冲变压器可能会在由 MOS 驱动器芯片驱动的隔离栅上达到上述目的。
    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    您的问题是否参考此帖子:
    e2e.ti.com/.../789053

    您应通过调整 R27、R28的值将输出电压设置为2V。
    然后将14V 直流偏置电压施加到引脚 J11相对于 J12的电压
    然后、您应该查看同步整流器上的栅极电压。
    这些示波器波形是什么样子的?

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Henry、
    我将关闭此帖子、因为在1周内没有新主题。
    如果您需要进一步的帮助、请打开新帖子。
    此致
    John