This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070-Q1:请检查无负载时的 GDA 和 GDB 引脚输出是否正确、如图所示。 交错意味着根据我们的理解、GDA 和 GDB 引脚输出是异相的、是不是正确的? 所示为 PFC 升压的空载输出上的 GDA 和 GDB

Guru**** 2553420 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789062/ucc28070-q1-please-check-our-gda-an-gdb-pins-output-on-no-load-as-shown-in-figure-is-correct-or-not-interleaved-means-gda-and-gdb-pins-output-are-out-of-phase-as-per-our-understanding-is-it-correct-with-shown-gda-and-gdb-on-n

器件型号:UCC28070-Q1

 

请检查无负载时的 GDA 和 GDB 引脚输出是否正确、如图所示。 交错意味着根据我们的理解、GDA 和 GDB 引脚输出是异相的、是不是正确的? 如图所示、PFC 升压的空载输出上的 GDA 和 GDB 正好出现420V、但我们在加载电路时面临问题。

e2e.ti.com/.../e2epfc.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SUDHANSHU TELRADHE、
    是的、这些波形是180度相移。
    您的电路中的 GDA 和 GDB 信号正确。

    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SUDHANSHU TELRADHE、
    1周后、此帖子没有新主题、因此我将关闭该帖子。
    如果您需要进一步的帮助、请打开一个新主题。
    此致
    John