This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM76003:LM76003

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789431/webench-tools-lm76003-lm76003

器件型号:LM76003

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

尊敬的所有人:我计划使用 LM76003产生输入范围为44Vin 至54Vin 的24Vo、2.5A。 我也使用过 Webench 设计。 连接该设计时、输出电容值 Cout=10.31uF。 但是、当我参考第25页的表2中 LM76003的数据表(随附)时、500kHz 和24Vo 条件下的 Cout 建议值为33uF。 为什么 Webench 不建议使用相同的值? RT 引脚断开意味着开关频率为500kHz。 是否可以有专家对此进行澄清? 谢谢

e2e.ti.com/.../lm76003.pdfe2e.ti.com/.../0755.LM76003_5F00_based_5F00_design_5F00_Vin_2D00_44v_2D00_TO_2D00_54v.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ajay、

    数据表建议输出电容值,以便进一步优化负载瞬态。 此处的建议是在输出电压为24V 时选择33uF 的总电容(降额后)。

    ----阿姆布雷什
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ambreesh