This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:关于 UVLO 电阻器值选择范围并计算泄漏电流

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791835/tps25982-about-uvlo-resistor-value-selection-range-and-calculate-leakage-current

器件型号:TPS25982

您好、 Rakesh、

因为我客户的 QA 认为 UVLO 的10Mohm 上拉建议 设计太大、

他 担心  在某些特殊环境下(多尘条件下湿度较高)、1Mohm 会具有不同的电阻。

因此、我可能会被迫降低每个客户要求的价值。

如果电阻器更改为100k Ω 和12.4k Ω、您有什么问题吗?  

您能否提供有关 UVLO 电阻器值选择范围的信息并计算泄漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EN/UVLO 引脚上的泄漏电流为0.1uA (最大值)。 因此、您可以使用介于100k Ω 至1Mohm 之间的上拉电阻器、而无需担心。

    此致、
    Rakesh