This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:BQ25703A:OTG 模式下的转换率控制。

Guru**** 2553440 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791820/bq25703a-bq25703a-slew-rate-control-on-otg-mode

器件型号:BQ25703A

各位专家:  

如规范中所述,USB OTG 输出与 USB PD 兼容,但如何控制 PD 定义的+-30mV/us 压摆率 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您可以对 OTG 电流寄存器(Reg0x08)进行编程以控制 OTG 输出压摆率。
    对于 PD 规范、压摆率应高于30mV/us、因此应易于实现。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    PD 规范定义的那样、如下所示。

    压摆率不应超过30mV/us。

    它与您的评论有冲突, 您能检查一下吗?

    我们应该控制电压压压摆率,对电流寄存器进行编程是否正确?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于 BQ25703A 没有电压压压摆率设置、因此您也可以使用 OTG 电流编程来实现电压压摆率控制。

    谢谢