This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:TPS61165 EasyScale 不能在所有步进上工作、基本 PWM 不能在0%时工作。

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791810/tps61165-tps61165-easyscale-not-working-on-all-steps-and-basic-pwm-not-working-to-0

器件型号:TPS61165

您好!

我使用 TPS61165来驱动高亮度 LED、并且希望能够使 LED 变暗。 我希望从0到100%。 我尝试了10kHz 的基本 PWM、但无法使其运行。 如果 CTRL 处于低电平的时间超过2.5ms、而这正是 PWM 为0%时、则芯 片进入 EasyScale 模式、则无法用作基本 PWM。 我觉得不是很有用。 我没有意识到、当我选择驱动器时、PWM 不会降至0%。

在转储电流驱动器之前、由于我构建了硬件并进行了测试、因此我尝试了另一种硅解决方案、以使 EasyScale 模式正常工作。 但是、我只能获得16个调光阶跃、而不是我应该得到的32个调光阶跃。

感谢您的任何建议。

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    我们不建议使用 Easy_scale Mode、我们很快会将数据表更新为具有以下共用内容的新版本:
    "在 EasyScale μs μs (tes_delay、100 μ s)到期后、将 CTRL 驱动为低电平的时间超过 EasyScale 检测时间(ts_det、260 μ s)。 TES_DET 和 TES_DELAY 值是保守的、以确保即使在中也能检测到过程和时钟变化。 为了确保不会进入 EasyScale 模式、请确保 CTRL 引脚保持低电平的时间不超过160us。"
    对于10kHz 的 PWM 调光、我无法理解为什么您进入 Easy_scale 模式。 TPS61165可在10kHz 频率下支持0%至100%调光占空比。