请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他器件:BQ25703
你(们)好。
我的一位客户正在为其项目研发 BQ25703电池充电器。 他们要求在上电后执行初始化 BQ25703寄存器的步骤。
为器件供电后、需要对哪些寄存器进行编程?
他们发现寄存器0A/0B 存在一个问题。 当它们针对12V (VSYS)的输出电压缓慢地将电压从低电压(12V)增加到更高电压(16V)时、器件正常工作、但当它们开始降低值时、器件不工作。
之后、他们将0A/0B 编程为值 0x0A -> 0x00和0x0B -> 0x0E、然后器件按照预期开始工作、但我们不知道具体的过程。
我们需要清楚地了解寄存器设置、甚至寄存器设置的顺序。
Mitesh