This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:关于 LM337

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM337, LM337-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791686/lm337-about-lm337

器件型号:LM337

你(们)好

我的客户对 LM337有两个问题。
请告诉我以下问题吗?

-Cadj 是否像附加的文档那样连接到 ADJ 终端附近?

e2e.ti.com/.../LM337.pdf

-我认为我可以使用串联电阻的陶瓷电容器来提高 ESR。
 如果您已经推荐了陶瓷电容器的值或参考值、您能告诉我吗?

此致、
横田洋三
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    横田洋三先生:

    Cadj 应与 R2并联。  下面请从类似的 LM337-N 数据表中找到示例原理图。  LM337-N 是 National Semiconductor 在 TI 收购之前发布的一款非常相似的器件。   

    10 uF Cadj 将改善 PSRR、如图4所示:

    非常尊重、

    Ryan