This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:LM5122多相 RHPZ

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790700/lm5122-lm5122-multiphase-rhpz

器件型号:LM5122

您好!

在文档 slup324中,TI 定义了 RHPZ=Rout*(1-D)/2*PI*L 此公式是否正确? 因为对于升压转换器,它是 Rout*(1-D)^2/2*PI*L 此外,公式是否变为(Rout)*n*(1-D)/2*PI*L,其中 L=电感器定义为单相,Rout 定义为单相?   

Cedrick Biellmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Cedrick、

    感谢您提出问题。

    RHPz 的等式被定义为=(Rload*(1-D)^2)/L 为了帮助对多相控制环路建模、我建议参考 LM5122数据表的表2。 此表显示了如何在使用多个相位时对进行建模。 电感器和输出电阻器随相位数变化而变化。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    数据表中的解释不清楚。
    我同意将 Rs 替换为 Rs/n、将 L 替换为 L/n

    但 Rload 必须由 Rload 乘以 Rload (单相)/n 进行重置
    我是否必须在公式中用 Rload (单相)/n、L x L (单相)/n、Cout by n*Cout (单相)替换 Rload 以计算 Rcomp、Ccomp 和 Cf?

    Cedrick Biellmann
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还阅读了应用手册 slup324、我认为 使用 LM5122数据表计算 Fcross 的比率为0.25 (n=2相)。

    在数据表中,Fcross=Rout/n*D'^2/((L/n)*2*PI*4)

    在应用手册中,有 Fcross=Rout*n*D'^2/((L/n)*2*PI*4)  

    在应用手册中、将 Rout 乘以 n、在数据表中将除以 n

    确切的公式是什么?

    谢谢你

    Cedrick Biellmann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cedrick、

    LM5122中的公式是应使用的公式。 请注意、Fcross 公式是一个估算值、应在构建电路时进行测量。

    谢谢、

    Garrett