This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:在具有电池保护功能(或需要)时、是否有锂电池尺寸阈值?

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, BQ2970
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/791702/bq2970-is-there-a-lithium-cell-size-threshold-when-it-is-makes-sense-or-is-required-to-have-cell-protection

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他部件:BQ2057BQ25100

新产品需要低于100mAh 的电池。  您是否知道锂电池尺寸阈值是否合理或需要保护电池?  

 

我是否需要 bq2970和 bq2057、或者 bq2057或 bq25100单独处理小容量电池?

很显然、通过这个充电器选择、我正在寻找小尺寸。  我希望我不需要 bq2970电路。

供参考- 我没有行业锂电池保护要求,如果您知道链接,请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    对保护器的需求取决于您的应用以及您的应用所处的行业。 不同行业可能有不同的法规。 查看上述器件的规格、了解哪一个符合您对保护器的需求。
    谢谢
    Onyx